This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:关于突发模式时的电流消耗

Guru**** 2382030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468587/tps61099-about-current-consumption-when-burst-mode

器件型号:TPS61099

工具与软件:

嗨、团队:

当此器件在低于条件下运行时。 结果表明、电流消耗在大约20ms 的周期内增加到大约10mA。

・使用 EVM 电路
・Vin=1.5V
・Vout=3.1V
・Ω 空载

我想这是因为轻负载时的突发模式运行、而这个周期(20ms)的原因是需要时间将输出电压降至 VOUT_BST。

我的理解是否正确?

请提供您的意见。

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    您的理解是正确的。 在突发模式下、器件会在短时间内将能量从输入推至输出、因此这段时间内的电流消耗更高、然后在不突发(开关)时变得非常低。 突发模式的优势是能在短时间内切换产生功率损耗。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte-San:

    感谢您的答复。 在我们需要分解这个电流尖峰的情况下、建议在输入端使用 LC 滤波器或使用更大的输入电容器。

    您是否有任何材料或方法来计算 LC 滤波器或输入电容器值?

    客户想要知道特定的值以减少电流尖峰。 如果教您如何猜测指导线值、将会很有帮助。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    请查看以下应用手册: 直流/直流电路输入滤波器的分析和设计

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte-San:

    感谢您分享应用手册。 我在本材料中讨论了仅讨论降压转换器的情况、没有考虑升压转换器和 突发模式(脉冲跳跃)。

    按照 此 AN (开关电源的输入滤波器设计)中的无阻尼 L-C 滤波器部分是否足够?

    是否无需考虑以上因素?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    是的、您也可以遵循无阻尼 LC 滤波器设计。 您只需确保滤波器的输入阻抗对于转换器而言足够低。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte-San:


    感谢您的宝贵意见。 我建议如果使用 LC 滤波器、遵循无阻尼 LC 滤波器设计。

    顺便说一下、如果像这种情况那样使用 LC 滤波器来提供尖峰电流、目标截止频率是否专门设置在几百 MHz 左右?

    特别是、假设没有为输入电容器推荐的值来抑制尖峰电流、这是否正确?

    在我的理解下、PCB 布局中的寄生元件可能会影响 LC 滤波器或输入电容器值的确定。

    因此、我们很难确定这些的建议值。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte 的帮助!

    尊敬的 Tertama:

    截止 频率约为5kHz 至6kHz、受输入 LC 滤波器、输出电容和功率电感的影响较小。 您可以参阅应用手册 《直流/直流电路输入滤波器的分析和设计 》、以抑制输入电流尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini-San:

    感谢您的回答。 我建议使用 LC 滤波器、截止频率约为5kHz 至6kHz。

    此外、根据 Brigite-San 的回答、我们不需要考虑 LC 滤波器设计的突发模式。

    这是因为突发模式仅关注尖峰周期、而不关注尖峰电流值吗?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    应同时考虑周期和峰值。

    约5-6kHz、这是升压转换器的截止频率、而不是升压转换器前面的 LC 滤波器。 希望这不会让你感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niki-San:

    >应同时考虑周期和峰值。

    ⇒这意味着我们需要考虑突发模式运行、以便设计 LC 滤波器还是禁用输入电容值?

    >约5-6kHz,这是升压转换器的截止频率,而不是升压前的 LC 滤波器。  

    ⇒对不起我的问题。 您的意思是5-6kHz 是升压转换器交流特性的截止频率、不是 LC 滤波器要求。
    因此、我们需要关注该尖峰电流的衰减程度。 在设计 LC 滤波器时、我们是否可以假设尖峰频率在100MHz 左右?

    此致、  

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将截止频率设置为大约20kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini-San:

    这个问题呢?
    >这是否意味着我们需要考虑突发模式操作、以便设计 LC 滤波器或有损耗的输入电容值?

    我认为,我们应该考虑电流尖峰周期,我们应该关注突发模式运行(进入此模式条件等),因为这个电流尖峰周期是由突发模式运行引起的。 如果不需要、我想知道向客户解释原因。

    您能告诉我这方面的信息吗?

    >您可以将截止频率设置为大约20kHz
    ⇒该值是否来自典型用例?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20kHz 仅用于降低100MHz 尖峰频率。 不同的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持。