This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:是否需要二极管?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472698/bq25303j-diode-necessary

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

尊敬的技术服务人员:

我遵循了一位同事关于 BQ25303的建议、设计了该电路:

现在得到的结果是、如果放置 D1、可看到 VBAT 和 VBUS 之间出现显著的压降。

例如、对于一个3.7V 的电池、我看到一个大约~0.7V 的压降。

该二极管是否完全必要?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了降低二极管中的压降电压、我想使用肖特基二极管。
    该二极管的 If (正向电流)规格应该是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/1447949/bq25306-schematic-review 

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、链接已断开。 它显示"Page not found"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试类似 1N4148的操作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经尝试了1N4148、这是在原理图中编写的、我使用了这种特定的器件、这正是我遇到问题的地方。

    你有什么其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、我们将回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好的。 期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试添加另一个二极管、以阻止 TP1电压返回到 VBUS。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此有何建议? 我发现它很不具体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力解决此问题、我们将回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 图10-7。 具有 d/s 电源路径的典型应用图、Q1体二极管会阻止 VSYS 电压返回 VBUS。 使用 VBUS 而不是 PMID 作为 VSYS 时、VSYS 和 VBUS 之间没有隔离。 请 尝试添加一个二极管来将 VSYS 和 VBUS 分开。

    谢谢!

    宁、