This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:BQ76907为 LDO 使能提供高电平

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474427/bq76907-bq76907-to-provide-high-for-ldo-enable

器件型号:BQ76907

工具与软件:

我有一个应用需要在 BQ76907中发生故障时将 LDOREGOUT 配置为3.3V、否则配置为0。 这是为了启用 MCU 的电源。 我知道这是不可能的、因为它是一次性可编程的。 您能否看一下以下任何想法是否可以实现相同目标、如果可以、我有多好的实施方法-

1) I 能否根据发生的故障切换模式(例如 DEEPSLEEP 至 NORMAL)、并将再次读取程序并设置3.3V。 这样会起作用

2) 2)我是否可以按照我的要求使用可编程计时器工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可使用 ALERT 引脚实现这一点。

    ALERT 引脚可配置为在检测到故障时拉至低电平。 然后、您可以使用该信号在 REGOUT 和 MCU 之间启用 PFET。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我知道的。 但是、我想要的解决方案不需要更多的组件。

    是否有其他直接唤醒解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没有任何方法可以在故障情况下自主使稳压器关闭。

    此致、

    Max Verboncoeur