This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:TPS6522053RHBR 无法生成电源轨

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471593/tps65220-tps6522053rhbr-failed-to-generate-power-supply-rails

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件:AM6442、SK-AM64B

工具与软件:

团队成员、您好!

我们面临 PMIC GPO2输出切换和 BUCK2 (1.8V)未唤醒的上电序列问题。

我已经附上了包含测量波形的原理图、这些波形是在不同点进行电压测量的参考、直到 Slot2为止。 目前、我们在设计中使用 AM6442 SR2.0 SoC。

另外、我们参考了 SK-AM64B EVK 板、使用了 eMMC 而不是 SD 卡。

请进行相同检查、并告知我们上电顺序可能出现什么问题?

谢谢你

e2e.ti.com/.../3364.Waveforms.zip  e2e.ti.com/.../6087.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharad、

    感谢您在 e2e 上联系我们。  

    PMIC 似乎正在尝试加电并看到故障、进入关断状态、然后尝试重新上电、并且周期重复。

    在原理图中、我看到 PMIC PGND (引脚33)连接到 GND、但您能否在布局中检查并确认 PMIC 的 PowerPAD 已焊接到电路板上?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    我们已经验证 PMIC IC PGND (引脚33)焊接并已正确焊接。

    请找到以下 X 射线图像供您参考。

    从其他 e2e 主题中、我们知道 PMIC TPS6522053量产版本在 SW1/2/3输出上需要>30uF 的电容。 相应地更改电容。

    在我们的设计中、我们根据 SK AM64B 评估套件使用了22uF 电容器。 我们还检查了预量产版本 PMIC IC 已焊接在 EVK 板上。 预量产版和生产版 PMIC IC 之间存在编程代码更改。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharad、

    美国2月17日公共假日 他们将 在下一个工作日回到您的身边。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharad、

    正确、正常运行需要最小30uF 的电容、但需要更多的电容才能实现更好的瞬态响应、例如80uF。

    我看到 Buck1甚至具有10uF、这可能不足以上电。

    您能否尝试增加所有降压输出电容、看看它是否正常工作?

    此外、是否可以读取 PMIC 寄存器0x2B 至0x2F 以查看阻止 PMIC 上电的故障?

    Sathish