This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3425:电流吸收器

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476052/ref3425-current-sink

器件型号:REF3425

工具与软件:

我希望为1mA 灌入100uA 电流。 REF3425电流阱会为我做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    通常、这是我们将 REF34设计为电流吸收器时所使用的方框图:

    我想说的是、您的原理图很好地遵循了这一点。 确保 您的 EN 引脚设置允许遵循数据表建议:  

    我唯一的建议是在0.1µF 和10µF 之间的 VIN 引脚上添加一个旁路电容器。  

    谢谢!

    Jackson