This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:bq27541-V200

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472183/bq27542evm-bq27541-v200

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:bq27541-V200

工具与软件:

bq27541-V200 SOC 在停止充电后从100%下降到97%、请帮助了解为何选择 e2e.ti.com/.../log-data.xls

这是 ggfile

[标题]
BQ EVSW 版本= 0.9.92
DeviceName = bq27541V200 v2.00
时间= 2019/9/19 18:10:23


[安全(配置)]
OT Chg = 45.0
OT Chg Time = 2
OT Chg Recovery = 40.0
OT DSG = 60.0
OT DSG 时间= 2
OT DSG 恢复= 55.0
[充电禁止配置(配置)]
Chg Inhibit Temp Low = 0.0
CHG Inhibit Temp High = 45.0
温度 HYS = 5.0
[充电(配置)]
充电电压= 4200
Delta Temp = 5.0
暂停低温度=-5.0
Suspend High Temp = 55.0
[充电终止(配置)]
Taper Current = 680
最小收尾容量= 25
Taper Voltage = 100
Current Taper Window = 40
TCA 设置%= 99
TCA 清除%= 95
FC 集%=-1
FC 清除%= 98
DODateoc Delta T = 5.0
[数据(配置)]
REM 电容器警报= 100
初始待机=-10
初始 MaxLoad =-500
制造商日期= 2019年5月25日
串 数字 = 0001
周期计数= 0
CC 阈值= 5400
Design Capacity = 6000
Design Energy = 21810
SOH 负载 I =-600
器件名称= CK65
[放电(配置)]
SOC1设置阈值= 150
SOC1清除阈值= 175
SOCF 设置阈值= 75
SOCF 清除阈值= 100
[制造商数据(配置)]
包装批次代码= 0000
PCB 批次代码= 0000
固件版本= 0001
硬件修订版本= 0000
单元格修正= 0000
DF 配置版本= 0000
[寿命数据(配置)]
寿命最高温度= 20.0
终身最低温度= 30.0
终身最大电池组电压= 3000
寿命最小电池组电压= 4200
Lifetime Max Chg Current = 0
Lifetime Max DSG Current = 0
[寿命温度样本(配置)]
LT 闪存 Cnt = 0
[寄存器(配置)]
电池组配置= 0171
[寿命分辨率(配置)]
LT 温度 RES = 1.0
LT V RES = 25
左电流电阻= 100
LT 更新时间= 60
[电源(配置)]
闪存更新正常电压= 2800
休眠电流= 3
休眠 I = 0
休眠 V = 0
FS 等待= 0

[制造商信息(系统数据)]
块 A 0 = 01
块 A 1 = 09
块 A 2 = 08
块 A 3 = 06
块 A 4 = 00
块 A 5 = 00
块 A 6 = 00
块 A 7 = 00
块 A 8 = 00
块 A 9 = 00
块 A 10 = 00
块 A 11 = 00
块 A 12 = 00
块 A 13 = 00
块 A 14 = 00
块 A 15 = 00
块 A 16 = 00
块 A 17 = 00
块 A 18 = 00
块 A 19 = 00
块 A 20 = 00
块 A 21 = 00
块 A 22 = 00
块 A 23 = 00
块 A 24 = 00
块 A 25 = 00
块 A 26 = 00
块 A 27 = 00
块 A 28 = 00
块 A 29 = 22
块 A 30 = 02
块 A 31 = 02
块 B 0 = 00
块 B 1 = 00
块 B 2 = 00
块 B 3 = 00
块 B 4 = 00
块 B 5 = 00
块 B 6 = 00
块 B 7 = 00
块 B 8 = 00
块 B 9 = 00
块 B 10 = 00
块 B 11 = 00
块 B 12 = 00
块 B 13 = 00
块 B 14 = 00
块 B 15 = 00
块 B 16 = 00
块 B 17 = 00
块 B 18 = 00
块 B 19 = 00
块 B 20 = 00
块 B 21 = 00
块 B 22 = 00
块 B 23 = 00
块 B 24 = 00
块 B 25 = 00
块 B 26 = 00
块 B 27 = 00
块 B 28 = 00
块 B 29 = 00
块 B 30 = 00
块 B 31 = 00
块 C 0 = 00
块 C 1 = 00
块 C 2 = 00
块 C 3 = 00
块 C 4 = 00
块 C 5 = 00
块 C 6 = 00
块 C 7 = 00
块 C 8 = 00
块 C 9 = 00
块 C 10 = 00
块 C 11 = 00
块 C 12 = 00
块 C 13 = 00
块 C 14 = 00
块 C 15 = 00
块 C 16 = 00
块 C 17 = 00
块 C 18 = 00
块 C 19 = 00
块 C 20 = 00
块 C 21 = 00
块 C 22 = 00
块 C 23 = 00
块 C 24 = 00
块 C 25 = 00
块 C 26 = 00
块 C 27 = 00
块 C 28 = 00
块 C 29 = 00
块 C 30 = 00
块 C 31 = 00

[IT 配置(电量监测)]
负载选择= 1
负载模式= 1
最大分辨率系数= 15
最小电阻系数= 3
Ra 筛选条件 = 900
Terminate Voltage = 3000
重新复位时间= 500
用户 RATE-mA = 1000
用户 RATE-mW = 3800
Reserve Cap-mAh = 100
Reserve Cap-mWh = 370
Max Scale Back Grid = 4
最大 DeltaV = 200
最小 DeltaV = 0
最大仿真速率= 2
Min SIM Rate = 20
Ra 最大增量= 44
QMax 最大差值%= 5
DeltaV Max Delta = 10.
[电流阈值(电量监测)]
Dsg Current Threshold = 60
CHG Current Threshold = 75
停止电流= 40
Dsg Relax Time = 60
CHG Relax Time = 60
Quit Relax Time = 1
Max IR Correct = 400
[状态(电量监测)]
QMax 电芯0 = 7132
周期计数= 0
更新状态= 02
V at Chg Term = 4167
平均 I 上次运行=-1200
平均 P 上次运行=-4366
Delta Voltage = 2
T RISE = 16
T 时间常数= 1283

[OCVA 表(OCV 表)]
化合物 ID = 2059

[R_a0 (Ra 表)]
Cell0 R_A 标志= 0055
Cell0 R_a 0 = 160
Cell0 R_A 1 = 16
电芯0 R_A 2 = 18
电芯0 R_A 3 = 19
Cell0 R_a 4 = 15
电芯0 R_a 5 = 17
电芯0 R_a 6 = 18
Cell0 R_a 7 = 16
Cell0 R_a 8 = 18
Cell0 R_a 9 = 17
Cell0 R_a 10 = 19
电芯0 R_A 11 = 18
电芯0 R_a 12 = 27
电芯0 R_a 13 = 45
电芯0 R_a 14 = 65
[R_a0x (Ra 表)]
xCell0 R_A 标志= 0000
xCell0 R_a 0 = 160
xCell0 R_a 1 = 16
xCell0 R_a 2 = 18
xCell0 R_a 3 = 19
xCell0 R_a 4 = 15
xCell0 R_a 5 = 17
xCell0 R_a 6 = 18
xCell0 R_a 7 = 16
xCell0 R_a 8 = 18
xCell0 R_a 9 = 17
xCell0 R_a 10 = 19
xCell0 R_a 11 = 18
xCell0 R_a 12 = 26
xCell0 R_a 13 = 43
xCell0 R_a 14 = 63

[数据(校准)]
CC Gain = 5.263
CC Delta = 5.253
CC Offset =-0.72
电路板偏移=-0.03
INT Temp Offset = 0.0
外部温度偏移= 0.0
电池组 V Offset = 1
[电流(校准)]
死区= 3

[代码(安全)]
SEALED TO UNSEALED = 1961115
解封到满= FFFFFFFF
Authen Key3 = 01234567
Authen Key2 = 89ABCDEF
Authen Key1 = 2013A10A
Authen Key0 = 28A13077

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法打开包含日志文件的已发送文件。 请以其他格式发送、最好使用.csv 格式。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ck62_5F00_20250113_5F00_01.log

    Anthony 您好:

     您可以打开附加的 txt 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log-data.csv

     Anthony 您好:

       请参阅随附的 CSV 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些文件、这里是否存在会导致电压下降的待机电流? 放松期间 FCC 和 RemCap 中有一项更新、这会导致充电后 SOC 下降。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 安东尼,谢谢回复,实际上,正如你看到的日志数据,当前是0 ,所以请帮助找出为什么 FCC 更新在那一刻,这导致 SOC 从100%下降到96%突然.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、不过我只想确认一下、因为如果电量监测计退出 DISCHARGE 模式、退出 RELAX 模式以及在放电期间、FCC 值应该会更新。 在之前发送的日志文件中、有一个名为 StandbyCurr 的列、因此我想确认这不是当前显示的。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好安东尼,当然,这不是一个当前被看到,请检查数据,并 帮助我们知道为什么,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以查看电池组配置值? 仅列出 Pack Configuration 参数、但不列出其他参数:

    此致、

    Anthony