This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:连接一个13节电池组

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473472/bq76952-bringing-up-a-13s-battery-pack

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好!

我们使用 BQ76952制作了一个适用于13节电池组的定制电路板。 我正在尝试将其启动并测试它是否起作用。  

我最初尝试了 EVM 用户指南中提到的步骤。 在这里、我使用实验室工作台电源供电。  在13s+电池连接上提供32V - 48V 电压、在 BAT-引脚上提供0V (GND)电压。 我期望 PACK+ PACK-引脚上具有32-48V 电压。 但遗憾的是、它是0V。 不确定是否有什么问题? 其他电池连接上没有任何连接。

我要附上我们的板的原理图、如果您发现有任何问题? 我使用了 BQ76952参考设计部分中提供的2层参考设计。

如何测试此电路板? 如果您有任何建议?

再次感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../13S_5F00_BatteryPack.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    您是否也启用了具有 FET_EN 的 FET? 这将允许 FET 导通。

    请给我一些时间来审核您的原理图。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我没说什么,我就接着说。" 我是否需要对电路板进行编程以开启它?

    我希望 PACK+、PACK-电压和 COV、SCD 等默认功能在开启时可用? 如果我错了、请更正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    中的步骤11  第2.2节"快速入门" 在 EVM 用户指南中提到了点击"Commands"面板上的 FET_EN 按钮、这将启用 FET。 默认情况下、FET 处于关闭状态。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您指出这一点。 我误解了,认为设计将开箱即用。

    根据我的设计(参考我之前分享的原理图)、我可以将 I2C 总线的 SCL、SDA 引脚连接到 USB-I2C 转换器、并尝试通过运行 BQStudio 的 Windows PC 读取它吗?

    此外、为了使 I2C 能够与 BQStudio 配合使用、除了我提供的电源外、我是否需要为电路板提供任何额外的电源:

    [报价用户 id="559124" URL="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473472/bq76952-bringing-up-a-13s-battery-pack "] 在13s+电池连接上提供32V - 48V、在 BAT-引脚上提供0V (GND)[/QUOT]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    继我之前的消息之后、BQStudio 能否与通用 USB 转 I2C 适配器配合使用并与我们的定制电路板进行通信(使用 BQ76952)。 或者它需要 EV2400通信适配器(作为强制性要求)?

    讨论这一点。 我知道您正在努力检查我的原理图。 只需检查一下您是否碰巧注意到它上面有任何东西。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我只是想要尽快验证 BMS。 才能将其发送出去用于生产。 很抱歉我连续发消息。

    我注意到 OTP 期间 BAT 引脚上的最大要求为12V。 我不知道怎么能确保这一点? 我们的电路板专为13P 配置而设计、在 OTP 期间至少可达到54V。 如果我理解不正确、请告知。

    讨论这一点。 看起来可以使用 STM32 MCU 对 BMS 进行编程。 我正在尝试它。 建议连接全部13个电芯、然后是 STM32 MCU 和 BQ76952之间的 SCL、SDA 和 GND 引脚。 如果您认为我遗漏了任何步骤、请告知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    很抱歉等待、感谢您的耐心等待。

    到目前为止、原理图看起来很好。

    虽然您可以使用 USB-I2C 转换器将其连接到 PC、但需要 EV2400才能与 bqStudio 配合使用。 EVM 附带一个已编入 EV2400固件的 MCU、可与 bqStudio 配合使用。 您还可以使用外部 MCU 对器件进行编程、但您无法访问 bqStudio。

    我们有一些 示例代码 可用于 STM32 MCU、您也可以参考。

    请遵循 第3节 OTP 编程 我们可查阅校准和 OTP 编程指南中的相关内容。

    想法是连接全部13个电芯、然后是 STM32 MCU 与 BQ76952
    之间的 SCL、SDA 和 GND 引脚

    听起来不错。 如果您需要另一个参考点、EVM 用户指南还会显示有关如何将 MCU 连接到 SCL/SDA 和我们的 AFE 的原理图。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您为我验证和澄清许多事情。 感谢所有的帮助。

    我有一个关于验证 PCB 组件是否正常的问题(甚至在我进行 I2C 编程之前就已经做到了)。 为了确保 PCB 能够正常工作、我是否可以进行测试(如电压测量)? 例如、我们考虑了测量 REG18引脚上的电压。 我希望如果正确的话、这个值应该是1.8V? 有什么建议吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我能够接通电池并使其正常运行、然后通过 EV2400对电池进行连接。

    问了几个问题:

    Vcell Mode 是否为、在本例中(13s)= 0xC7FF?

    我的问题是新手的问题。 但是、感谢您花时间带我走过我的障碍。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    感谢您的耐心等待!

    我是否可以进行一项测试(如电压测量)、以确保 PCB 能够正常使用?

    ‘没有用于"验证"PCB 组件适合使用的特定测试/程序。 由于用户具有不同的设计规格、他们将进行测试、看看该设计是否按预期工作。

    [报价 userid="559124" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473472/bq76952-bringing-up-a-13s-battery-pack/5660409 #5660409"]例如、一种想法是测量 REG18引脚上的电压。 我希望如果正确的话应该是1.8V?

    REG18上的电压将帮助您了解器件是否完全关断。 如果在正常打开时它没有显示1.8V 电压、那就需要担心、但它也不知道具体的问题。

    任何建议?

    也许遵循 EVM 用户指南 也可以帮助您评估这些方面的内容。

    是 Vcell Mode、在本例中(13s)= 0xC7FF?

    我认为该值应为0x87FF、因为电池15、14、13和12会短接在一起。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的女人。" 我感谢您提供的所有帮助。

    我们能够使电池正常运行并适当地对寄存器进行响应。  

    我确实有一个关于电池平衡的问题。 我可能会创建不同的帖子。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    我很高兴我能够提供帮助! 根据您之前有关 Vcell Mode 的博文、它应该为0x8FFF。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的确认。 非常感谢。