This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如果使用13节电池、VCellMode 的值是多少?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474660/bq76952-what-is-the-value-of-vcellmode-if-using-a-13s-battery

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我注意到、如果使用16S、这个位为0xFFFF 或0x0000。 我还看到了软件开发指南中显示的是9S 示例、将其设置为0x037F。 我不确定是否遵循该逻辑来推导出13节串联电池组所需的参数。 我使用外部 MCU 通过 I2C 与 BQ76952通信。

任何帮助都是非常感谢的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    感谢您对假期的耐心等待。  

    并非每个系统都使用所有16个电芯输入引脚。 Vcell Mode 有助于该器件禁用短接在一起或用于测量电芯之间互连电阻的电芯保护、以便在使用少于默认16节的电芯时不会触发。

    在 Vcell 模式下选择哪些电池取决于您如何缩短电池、因为不同的用户会以不同的方式将电池短路。

    如果您使用相同的原理图: e2e.ti.com/.../1616.13S_5F00_BatteryPack.pdf ,我认为您的 Vcell 模式配置应该是: 0x87FF。

    第13.3.2.19节"设置:配置:Vcell 模式"
    查看寄存器字段说明时、技术参考手册可帮助您更好地了解如何使用 Vcell 模式。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您澄清这一点并指出正确的方向。 是的、您回答正确、我使用的是您参考的同一原理图。  

    不过、我只是想仔细检查一下。 我认为0x87FF 会考虑12S。 对于13秒运行时间(参考我的原理图)、我猜它是0x8FFF。 如果我错了、请更正我。 原因是、电芯12与13、14和15短接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    虽然,只是想仔细检查。 我认为0x87FF 会考虑12S。 对于13秒运行时间(参考我的原理图)、我猜它是0x8FFF。 如果我错了、请更正我。 原因是、电芯12与13、14和15短接。

    您是对的。 我错过了这种连接。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棒极了。 感谢您的确认。