This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:SN8765芯片温度显示数据异常

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474486/bq4050-sn8765-chip-temperature-display-data-is-abnormal

器件型号:BQ4050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师

在、SN8765芯片的产品中、 3%的情况下会出现最大温度采样结果 Δ T

具体详情如下:

1.在 NTC 数值异常的 产品中 ,我们测试了 NTC 之间的电压,发现它是正常的

2.将 IC 替换为异常 NTC 值的好产品,好产品也有 NTC 异常情况

3.将 IC 替换为 正常 NTC 功能 IC 的异常 NTC 值,异常 NTC 功能产品将正常  

我们 读取 IFIB (0x12~0x1F)寄存器中的异常 IC、发现 IFIB (0x12~0x1F)寄存器中的值为0xFFFF

你知道吗?

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的问题针对的是哪种器件? 此处列出了 BQ4050和 SN8765。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny

    很、、这一现象出现在 SN8765芯片上。您能提供什么帮助吗?

    祝你一切顺利

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我和团队一起、然后回复您。

    此致、  

    Jonny。