This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:ADC 用例和有效位数

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475538/ucc5880-q1-adc-use-cases-and-effective-number-of-bits

器件型号:UCC5880-Q1

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持部门:

我正在评估 UCC5880-Q1 的公式 三相(60Hz)电压和电流采样  出现问题、并且希望获得有关其 ADC 性能的更多详细信息。 具体而言、我有以下问题:

  1. 用例 :是的 UCC5880-Q1 ADC 更适合精确采样 三相电压和电流 AT 60Hz ? 对于此用例、是否有任何推荐的配置或设计注意事项?
  2. 使用分流电阻器测量电流 :我计划使用 分流电阻器 进行电流测量。 有没有 建议的 ADC 输入配置、滤波技术或增益设置 最大限度地提高精度和降低噪声?
  3. 有效位数(ENOB) 是什么 ENOB 在典型工作条件下的交流性能? 数据表提供了分辨率的详细信息、但我想在考虑噪声和其他可能影响精度的因素的情况下了解其实际性能。
  4. 采样率和滤波 是什么 有效采样率 包括任何内部基准 传播延迟 影响相位测量或动态性能?

此外、如果您有的话 如应用手册所述 或者 优秀实践 对于搭配使用 ADC 和分流电阻器进行电流测量、我将不胜感激。

感谢您的时间和支持。

此致、

Luigi Giubbolini 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    我会通过电子邮件与您联系并关闭该主题。