This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:TLVM23625与 TPSM365R1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625, TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475243/tlvm23625-tlvm23625-vs-tpsm365r1

器件型号:TLVM23625
主题中讨论的其他器件: TPSM365R6

工具与软件:

您好!
我的设计的输入电压范围为6至12伏、  
输出为3.8伏、  
输出电流为20毫 A 或更低。  

我正在寻找执行降压转换的最高效模块。
 TLVM23625和 TPSM365模块、  

在低电流输出方面、是否其中一个更高效?  
是否有更好的方法?

谢谢

沙米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamir、

    因为今天是美国的节日,我将检查并回到你明天开始. 感谢您的耐心。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamir、

    我推荐使用 TPSM365R6、20mA 的效率看起来为80%以上。

    需要查看自动模式下的效率曲线、并确保您订购的器件支持自动模式运行。  

    谢谢!

    Richard