This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:动态电源管理、控制环路。 速度和远程更新

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475077/bq25622-dynamic-power-management-control-loops-speeds-and-remote-updates

器件型号:BQ25622
Thread 中讨论的其他器件: BQ25570BQ25504

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ25622进行开发、我有一系列问题。 事实上、我正在开发两种硬件解决方案、但在我们实施之前、我正在开发 BQ25622的 SPICE 仿真、包括其 I2C 接口。 在开发这个仿真的过程中、我已经意识到数据表内的几个区域缺少详细信息。 我希望你能提供帮助。

1.动态电源管理功能主要是"平均"地控制降压转换器 保持 VINDPM 和 IINDPM 的2个设定点的输入电流。 首先、如何测量该输入电流、以及测量和调节该电流的频率如何? 此外、I2C 更新这些寄存器的频率以及系统对这些寄存器的任何更改采取行动的速度。 最大更新速率是多少?  我想使用 uController 将 BQ 放入闭环中。 这些离散延时时间的"示例"特性对我的设计至关重要。

2.相关但也不同;在讨论 DPM 的第8.3.4.2节中,第二段内容为"充电电流降至零时",但充电电流不能编程为零,而最小输入电流可以不小于100mA。 (8.6.2.3 范围:100mA、-3200mA (5h-A0h)。 因此、您能否澄清输入电流在达到100mA 后是否进一步向零发展? 如果是、该情况何时发生。 这非常重要、并且它可能会防止 DPM 将 VBUS 拉至低于其最小阈值(3.7V POORSRC 检测阈值和/或 VBUS-BVAT 的 SLEEPZ)。 无论在哪一种情况下、最后一步都确实发生、即输入电流降至零。 或者这是否仅在触发这些电压阈值时间接发生。

3.如果 VBUS 低于 POORSRC 阈值、这将重新触发适配器重新连接过程、在此处执行 POORSRC 鉴定。 从 POR 开始或通过此中等充电过程 、在做出"良好/不良 SRC"决策之前、施加10mA 电流源的时间长度。 此外、如果鉴定失败、BQ 进入重新鉴定的频率如何? 在其他 BQ 25X 器件的其他数据表中、我每2分钟读取一次。 但是、在您的论坛上、我每2秒读取一次、并在7次尝试后保持永久失效状态。 在 BQ25622的数据表中、根本未提及此内容。 这对于我的设计来说是至关重要的信息、因为我要设计一台能量收集装置、而 VBUS 是间歇性的、高度可变且不可预测。

4.即使器件 可以在补充模式下运行、器件是否也会通过 POR > POORSRC 认证。 第8.3.10.2.6节-睡眠和不良源码比较器、这有点令人困惑:
'这是一个新的适配器连接、除了 D+/D-检测(如果启用)之外、还将运行不良源鉴定。 VBUS_STAT 和 PG 引脚状态将由第8.3.3节中概述的适配器连接序列确定。
适配器连接过程发生在第8.3.3节之前。
第一个问题是、无论在仅 BAT 模式下运行的状态如何、只要 VBUS 上升、器件是否会执行 POR? 如果我读取正确、仅当没有电池存在时才会发生 POR 、即 VBUS 崩溃、而 VBAT 低于2.4V (VBAT_UVLOZ)。
其次、如果系统降至补充模式、根据第8.3.2节、REGN 将被禁用、因此、如果 VBUS 降至 POORSRC 阈值3.7V 以下、这是否会触发进入补充模式、以及由于根据第8.3.1节进行了任何重新启用 REGN 的尝试、因此是否会产生220ms 延迟?

我还有其他问题、但现在、我很高兴你能澄清上述问题、希望在我们开始对话后、我能更详细地说明。

祝你一切顺利

Aidan Walton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 由于昨天是在美国的假期、因此最初延迟提供回复、对此深表歉意。 我们正在查看您的问题、今天将尽力提供答案。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:  

    请查看我的以下评论。  

    1)我很乐意回答问题、以帮助理解 IINDPM 和 VINDPM 两种工作模式、但遗憾的是、我无法提供所需的详细信息、因为这是专有信息。 因此、我们也无法从最后提供 SPICE 模型示例  

    回答问题而言、输入电流消耗在 RBFET (Q1)处进行测量。 主机 MCU 可以在运行期间动态更新 IINDPM 和/或 VINDPM 寄存器设置。 这两个功能均设计用于防止输入适配器过载。 在这两个功能中、都会调整降压转换器的占空比、以便保持 VIN 高于 VINDPM 阈值、且输入电流消耗低于设置的 IINDPM 阈值。  

    2)充电电流正确、无法将其编程为0A。 您参考的段落描述了例如 IINDPM = 1.5A 且系统负载约为1.5A 的情况。 在这种情况下、作为 DPM 操作的一部分、IC 将自动将充电电流减小至0A、以允许所有可用的输入电流流动、从而支持 SYS 输出负载。  

    Unknown 说:
    您能否说明输入电流在达到100mA 后是否进一步降到零?

    最小输入电流限制设置为100mA、但在某些运行条件下、来自输入的电流消耗可能小于100mA。 例如、终端阈值可以设置为低至10mA (REG0x12)、因此根据系统负载、接近充电结束时的电流消耗可能非常慢。 同样、如果禁用充电或再次终止充电、则电流消耗可能非常低、具体取决于预期的系统电流消耗。

    3)上电序列的不良源鉴定步骤的持续时间为30ms。 数据表第7.6节"时序要求"中列出了该参数。 您在论坛上找到的内容是正确的。 如果在初始 POORSRC 鉴定中检测到不良源、则器件每2秒执行一次重试。 在连续7次尝试失败后、器件会转换为半永久失效状态。 设备将在大约15分钟后自行重新启动不良源检测。 重新插入输入适配器或切换 EN_HIZ 位(REG0x16[4])将立即重新启动上电序列。  

    4)是的、即使在补充模式下运行、设备也可能进入不良源认证。 临界规格是 Vpoorsrc、典型值为3.7V、最大值为3.75V。 如果任何时候 VBUS 电压降至 Vpoorsrc 以下、器件需要再次执行不良源鉴定。  

    此外、我们还有一些专为能量收集器应用而设计的 IC (例如 BQ25570和 BQ25504)、供您参考。

    此致、

    Garrett