This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:BQ76942 I2C 通信压降

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475915/bq76942evm-bq76942-i2c-communication-droping

器件型号:BQ76942EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ76942

工具与软件:

您好!

我要在我的项目中使用 BQ76942 AFE IC、 我之前购买过 BQ76942 EVM 板、并且已经成功与 AFE 建立了 I2C 通信。 我正在从 AFE 读取电池电压、电压非常准确、没有数据丢失或错误。 我在复位模式下将 AFE 用于快速 I2C 通信。

但是、当我在 CRC 模式下使用 AFE 时、I2C 通信会以随机的间隔下降、而且这种情况发生得相当频繁。 另一方面、如果没有 CRC、I2C 通信更加稳定、但在大约4小时后、I2C 通信就会下降。 当通信中断时、我可以通过发送9个时钟周期或通过将 AFE 复位来重新建立。 但我不知道 I2C 通信随着时间的推移而失败的原因。

我已使用所有可用的 I2C 通信模式对此进行了测试、并且在每种模式中都面临相同的问题。 此问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fikret、

    是否能够在 I2C 通信中断之前/期间共享逻辑分析仪文件? 该器件是否启用了主机看门狗(HWD)保护?  

    此致、
    Alexis