This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC37322:SMD IC UCC37322中的问题

Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC37322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466003/ucc37322-problem-in-smd-ic-ucc37322

器件型号:UCC37322

工具与软件:

你(们)好  

我将使用此 IC 驱动 脉冲变压器、而 此脉冲变压器驱动并联的 IGBT SKM400gb12T4。  在同一电路上连接的非 SMD IC 能够驱动 IGBT、而 SMD IC 不能正常工作。  当2个 SMD IC 并联时、它们能够驱动 IGBT。

请详细说明此 SMD IC 为何不能正常工作。

不是很重要

Sunil Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    感谢您就您有关 UCC37322的问题联系 TI。

    您能解释一下 SMD 与非 SMD 器件的具体含义吗? 分享您的原理图也会有所帮助。

    此处也是有关使用脉冲变压器的应用手册。

    为何使用栅极驱动变压器?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复

    非 SMD = UCC37322P 封装= PDIP

    SMD =  UCC37322DR  封装= SOIC

    PL 找到原理图  

    e2e.ti.com/.../P18P-V4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    D 封装和 P 封装器件在 PCB 上需要不同的安装配置。 数据表末尾概述了这些机制。 您是否对每种封装类型使用了两块具有不同布局的单独 PCB? 您有多少个不同型号的板、这些问题是否出现在多个板上?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 William

    曝光时间为10秒(表示 IGBT 持续亮起10秒)。  对于 P 封装、它提供10秒的完全曝光、而对于 D 封装、它提供5-7秒的曝光。 这是真正的问题。  我们对 两种封装使用一个 PCB。 首先、我们将 P   封装放入 PCB、在相同的 PCB 问题中替换为 D 封装后、它运行良好。  

    谢谢  

    Sunil Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    您是否能够在看到此问题时分享在驱动器输出引脚上获取的波形?

    另外、查看这种布局会有所帮助? 这些封装不具有相同的 PCB 焊盘要求、因此我不确定您如何在同一 PCB 上使用它们。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 William

    在 PCB 布局中、为 D 封装提供了焊盘、但出于测试目的、我们手动调整 D 焊盘上的 P 封装引脚和焊接引脚。  

    波形根据需要准确显示、但在故障情况下、IC 会停止波形而没有输出。  

    谢谢  

    Sunil Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    不再工作的 D 封装器件是否损坏? 或者是否执行了 ABA 交换?

    如果它们损坏、获取操作的波形捕获将有助于了解什么会损坏驱动器。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    D 封装未发生损坏。 实际上 D 封装并不出现缺陷。 但他们在6-7秒后停止工作。 然后它们可以正常工作。 但连续时间不超过6-7秒。 我们已执行 ABA 测试。 原板工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    我有一些建议和问题。

    1.对于 VDD、建议每个驱动器处的电容为0.1uF 和1uF (而不是330nF 和1mF)。 这些电容器应尽可能靠近驱动器放置、并在较近的一侧放置0.1uF 电容器。 数据表第10节"电源建议"对此进行了概述。

    2.您是否可以尝试将电阻器(R1和 R2)增加到10-15欧姆并尝试再次使用 D 封装版本?

    3.在部件运行时,您可以采集 VDD、EN、IN 和 OUT 的数据吗? 应在驱动器的该引脚处进行这些测量、并显示开关周期的一个完整脉冲或周期。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    您是否能够解决此问题? 或者尝试以上任何建议?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunil、

    我这次将结束该主题帖。 如有其他问题、请回复并重新打开。

    谢谢!

    William Moore