This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:控制输入电流

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475244/ucc28951-q1-controlling-the-input-current

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

因此、我利用 WEBENCHRegistered电源设计器为燃料电池应用开发一个直流/直流转换器、该应用的输入电压在23到51伏之间变化、输出设置为48伏、最大输出为50安。但是、我想控制输出电流、因为系统大部分时间不应在最大电流下工作。 为此、我设想我可以尝试 将 CS 电路的集线器连接到由 PWM 驱动的高速光耦合器驱动的低通滤波器来控制它、这样、当 PWM 占空比为0时、系统会将自身限制在50A、而当占空比更高时、我会得到更小的电流。 这可行吗?或者还有其他解决方案吗?

电路的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我建议采用恒流和恒压控制设计。  这需要两种反馈环路。  电压环路和电流环路。  确实需要像您建议的那样使用分流器。  

    我发现一个使用 UCC28951的2kW 参考设计采用了恒定电流恒定电压控制。  您可以在以下链接中找到它。 您还可以在该链接中找到此设计的原理图和测试数据。  希望这些信息能够帮助您进行设计。  

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

     

    此致、