This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:TPS274C65ASH RILIM 差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65, TPS274C65CP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476034/tps274c65-tps274c65ash-rilim-discrepancy

器件型号:TPS274C65

工具与软件:

数据表的表9-1、PG 77中提到的唯一 RILIM 是通过接地电阻器设置电流限制阈值的方法。 根据数据表:"设置电流限制阈值、从引脚连接至 IC GND"  

问题是、这是  RILIM 的唯一提示、没有提及 IC 上的引脚、参考。 即使第46页的典型应用原理图(表9-1参考)也没有提及。 "限流电阻器"有一些简单的提示、但是同样没有关于如何完成这一操作的进一步文档。

此外、EVM 未能对此进行记录。 硬件电流限制是如何实现的? 我一直在数据表中搜索两次、除了前面提到的提示之外、根本找不到相应的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacen:

    抱歉、混淆不清、这是一个拼写错误。 TPS274C65的电流限制完全通过 SPI 寄存器进行编程。

    TPS274C65CP (器件的非 SPI 版本)在 ILIMCFG 引脚上使用电阻器对电流限制进行编程。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这可能是原因、但这种拼写错误在我那天 TI 应用工作期间并不常见。

    此外、这些类型的器件通常提供安全回退功能、例如硬件可配置的 ILIM。 我从事的安全关键型设计类型通常需要采取此类措施。 我感谢您的答复和澄清。