This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:具有集成负载检测功能的36V HS 驱动器/FET 组合

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475392/tps1h100-q1-36v-hs-driver-fet-combo-with-integrated-load-detection

器件型号:TPS1H100-Q1

工具与软件:

您是否有具有集成开路负载检测功能的 TPS1h100之类的36V 器件? 我在较新的28V 额定器件中看到了这一点、但这个更高电压系列中没有看到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS1HTC100和 TPS1HTC30都集成了开路负载检测功能。 此外、这些都是额定电压为60V 的器件。  

    BR、  

    艾伦