This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51440:增大输入电压时出现奇怪的行为。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473163/lmr51440-strange-behaviour-when-ramping-up-input-voltage

器件型号:LMR51440

工具与软件:

我已经构建了一个标称 UVLO 阈值为13.75V 的3.3V 稳压器、从 EN 到 VIN 的电阻为100k Ω、从 EN 到 GND 的电阻为10k Ω。 I 以0.1V 为增量斜升输入电压。 当我从13.4V 阶跃到13.5V 时、输出变为1.27V。稳压器不开关、SW 节点稳定在1.27V。当我继续从13.6V 斜升到13.7V 时、稳压器开始开关、输出为3.3V。这是一个已知现象、或者芯片是否以某种方式损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    您是否能够在多个器件上重现此问题? 是否还有其他任何东西可以预偏置输出?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在两个单元中的两个单元上看到过这种情况。

    我目前正在调查是否这可能是自举电源泄漏、以及是否可以通过泄放电阻器纠正这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑盒分析表明、SW 引脚热文因的等效电压约为1.4V、串联电阻约为110欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这包括电路板上3.3V 网络上的所有负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    您能否将原理图发布在网站上?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 信号未连接。 VDD 连接到较高电平的 PWR_OUT。 我使用相同的模块、但对于5V 具有不同的反馈、它运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    我们将在下周进行探讨。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    芯片看起来不会损坏。

    设置 UVLO 的电阻分压器可能会因元件容差而有所不同。 尝试将 UVLO 阈值从13.75V 降至13.5V、查看这是否可以解决问题。  

    此致、

    Rahil