This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25176M:DPM_MIN

Guru**** 2581865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25176M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475728/bq25176m-dpm_min

器件型号:BQ25176M

工具与软件:

VIN_DPM_VIN 为何仅为3.25V? 为什么测试条件是 VOUT = 2.9V?

DPM 阈值将随电池电压而变化?  

通常、该值应为固定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    [报价 userid="494703" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475728/bq25176m-dpm_min 为什么 VIN_DPM_VIN 只是3.25V? 为什么测试条件是 VOUT = 2.9V?[/QUOT]

    VIN_DPM_MIN 设置为比器件的最小工作电压高250mV。  这将允许来自受限电源的最大电流。   

    选择2.9V VOUT 以在 Vin 和 Vout 之间实现最小压降电压、从而使器件正常工作而不进入睡眠模式。

    Unknown 说:
    DPM 阈值将随电芯电压的变化而变化?  [报价]

    BQ25176M DPM 正在跟踪电池电压。  请参阅图8-10和8-11。