This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:以反相配置使用 LMR33640时的 EN 引脚电压电平

Guru**** 2583815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471282/lmr33640-en-pin-voltage-level-when-using-lmr33640-in-inverting-configuration

器件型号:LMR33640

工具与软件:

您好!

我们当前正在使用 TI LMR33640设计负电源、我们希望确认在反相降压/升压配置中使用 EN 引脚时的适当电压电平。 我们参阅了应用手册"使用反相降压/升压转换器(修订版 B)"(SNVA856B)、其中提供了反相配置的指导。

  1. 对反相配置应用绝对最大额定值

    • 根据 LMR33640数据表、EN 引脚的绝对最大额定值是以 AGND 为基准。
    • 在反相降压/升压拓扑中使用时、我们认为 AGND 对应-AGND VOUT。
    • 在产生-EN (=-16V)的电路中、VOUT 电压范围是多少?
  2. 反相配置中的 EN 上升阈值调整

    • 数据表指出、在标准配置中、EN 上升阈值(V_EN-H)通常为1.231V。
    • 在反相降压/升压设置中、我们是否应该将其解释为相对于-VEN 变为-14.769V (典型值) VOUT?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    #1是的、对于负 Vout、EN 引脚的电压限值是在 EN 和-Vout 之间测量的。

    对于该器件、EN 引脚上 EN 引脚和 GND 引脚之间的最大工作电压为+36V。

    36V 是建议的最大工作电压;因此您需要将输入电压限制为36V-16V=20V。

    #2 您可以将阈值视为随-Vout 变化。  不过、电平转换器会帮您完成这项工作。

    如果您可以提供有关如何驱动 EN 引脚的更多详细信息、我可能会提供进一步的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢