This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:我能否将来自 USB 的5V 电压连接到 LM22680的输出端

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468871/lm22680-can-i-connect-the-5v-coming-from-the-usb-to-the-output-of-the-of-the-lm22680

器件型号:LM22680

工具与软件:

我目前正在设计一个设计中有2个输入电压的项目。 它可以通过 USB 在12VDC 或5V 电压下工作。 使用 LM22680MR-ADJ 的电源为我提供+5V 输出。

我的问题是、能否将来自 USB 的5V 电压连接到 LM22680的输出端。 我有一个电路可以在连接12伏时断开 USB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能给我展示一下围绕 LM22680您的电路的草图吗?

    这将帮助我更好地回答您的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所指的。 当 USB 连接器有电源时、LM22680将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据情况、如果在施加5V "反馈"时稳压器的输入电压存在、则应该正常。

    通常、当输入为0V (某些情况下甚至悬空)时、允许稳压器的输出电压是不好的做法。  转换器内部功率 MOSFET 的漏极(VIN)和源极(SW)之间有一个二极管。  在 Vout 上有电压且输入保持为零伏的情况下、将有一条从 Vout 到 Vin 的路径通过电感器和该二极管。  即使输入悬空、电流也将流动并尝试为输入电容器充电、可能由于电容器和电感器的谐振而将其充电至高电压。  这种现象过去在某些情况下已经出现过。  允许电流流经此二极管会导致寄生电阻开启、甚至损坏二极管。  由于它不是"真正的"二极管、而是在芯片上构建 MOSFET 时形成的寄生二极管、因此不能承受超过几个10至100秒的电流。  如果在"反馈"操作期间不存在 VIN、则与负载串联的阻断二极管是防止由此原因产生任何问题的理想方法。  TI 还拥有专为此类应用而设计的专用"二极管或"控制器。  另请参阅应用手册 SLYT689和 SLVAE57以了解详情。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢