This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:VCC 和放大器;VREG 电容请求

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475086/tps23731-vcc-vreg-cap-request

器件型号:TPS23731

工具与软件:

您好、先生、

我们现在正在为 TPS23731设计稳压器的匝数比、我们需要10V 输出、我们的匝数比是否正确? 另外、R16的作用是什么?  

感谢您的帮助和学习、我们希望您可以检查此原理图中是否还有其他需要修改的内容。

e2e.ti.com/.../6283.PoE_5F00_PD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    R16主要用于在启动期间对 PSR 电容器 C40充电的电流限制。 R16还增加了稳态期间针对噪声的阻尼因子。  

    对于您的10V 输出:

    1.您需要使 R18连接:仅当您的第二侧是同步 FET 时、PSRS 才断开、否则请将 PSRS 连接到 RTN。

    2. 根据匝数比 SEC :AUX=9:8,   VCC 电压将接近~10V/9*8=8.9V。 但考虑到二极管存在一些正向压降、VCC 可能小于8.5V UVLO。 建议使用0.67 < SEC:AUX < 1。  

    3.可以通过以下公式计算调节电阻:FB = 1.75V、Vreg = 10V/nsec * NAUX

    对于其他器件审查、请先查看随附的检查清单、如果您有任何具体问题、请告诉我:

    e2e.ti.com/.../0435.PoE-PD-Schematic-Checklist.xlsx

    此致、

    Diang