This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:配置输出电压

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475174/ucc25600-configure-output-voltage

器件型号:UCC25600

工具与软件:

团队成员、您好!

我将 UCC25600用于具有"CC"和"CV"反馈的 LLC HB 转换器。

通过固定电阻器设置补偿网络的参考值时、反馈环路效果很好、但当我尝试通过 DAC 设置参考时、该环路不起作用、可能的原因是什么?

例如:输出电压是固定的、通过固定电阻器进行设置、我尝试使用 DAC 改变电流基准、该 DAC 设置'CC'限值、超过该限值、LLC 应该进入电压折返模式、但不会限制电流。

问题可能是什么?

此致、

Dilip Ramgir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dilip:

    您能否分享原理图?  

    此致

    Manikanta P