This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C30:电流检测功能

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472275/tps281c30-current-sensing-capabilities

器件型号:TPS281C30
主题中讨论的其他器件:TPS2H000-Q1

工具与软件:

你(们)好、
我要  使用 24V PWM 信号以150Hz 的频率驱动电感负载。

对我们很重要的负载电流范围在200 -800mA 之间。
如果我使用3V3驱动 EN 和 DIAG_EN 引脚、我可以从器件获得的最准确结果是什么。
我是否能够指望 用 1mA 精度进行测量? 10mA 呢?
似乎至少在数据表中为10%的精度。 这意味着对于200mA、我将获得+_ADC 20mA 精度?
这是在 V_DIAG = 5时(可能在3V3时更糟?) 此外还有一个与150Hz 相当的 tsns (是否也会导致一些问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    正确、在200mA 处、整个温度范围内的精度将为10%或-20mA。 在800mA、您将具有6%的精度、即-48mA。 实际上、在800mA、精度将接近5%/ 40mA 最大值、但是应该像数据表中那样围绕6%的设计。

    V_DIAG_EN = 5V 和3.3V 将相同。 根据数据表、电流检测的稳定时间最大为20us、与150Hz 相比、该值可忽略不计。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、
    感谢您的答复。

    考虑到这些因素、您对1mA 精度有何建议?
    您是否有任何最大频率为1.5KHZ 且最大电流为4A 的开关以及能够达到1mA 精度的电流测量电路?
    如果不是紧凑型解决方案、那么是 Vs 和放大器上的分流电阻器(高侧电流运算放大器)? 对 TI 产品系列中的运算放大器有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    200mA +端的1mA 精度很难实现。 最接近的集成式解决方案是 TPS2H000-Q1、这可在200mA 处实现5mA 精度、或在800mA 处实现20mA 精度。

    如果应用中的导通/关断延迟时间和压摆率有效、则任何开关都可实现1.5kHz。 这些参数决定了输出电压为 VS 与 GND 的时间比例。

    我将在电流检测放大器团队中循环对电流检测放大器器件提出建议。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我们的部分高精度电流检测放大器可以满足增益误差(<0。 1%)。 例如、您可以看看 INA241。

    下一个限制因素可能是偏移。 最后、您可能需要选择更大的 Rshunt 值、并且可能仍然需要校准。

    此致

    Guang