This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:当超级电容器已充满电(VFB >VFB_REF 的98%)且 VIN 已移除时、STAT 引脚的状态是什么?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475891/bq25173-what-is-the-status-of-stat-pin-when-super-cap-has-been-fully-charged-vfb-98-of-vfb_ref-and-vin-is-removed

器件型号:BQ25173

工具与软件:

尊敬的专家:

如 BQ25173数据表所示、STAT 引脚用于指示充电状态。 STAT 高电平表示正在充电、低电平表示超级电容器已充满电、例如 VFB>VFB_REF 的98%。 我的问题是、移除 VIN 且超级电容器已充满电 (VFB > VFB_REF 的98%)时的状态是什么? 它会恢复高阻抗吗? 或即使没有 VIN 也要保持低电平?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    [报价 userid="11513" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475891/bq25173-what-is-the-status-of-stat-pin-when-super-cap-has-been-fully-charged-vfb-98-of-vfb_ref-and-vin-is-removed 我的问题是:移除 VIN 和超级电容器已充满电 (VFB > VFB_REF 的98%)时的状态是什么? 它会恢复高阻抗吗? 或者即使没有 VIN 也要保持低电平?[/QUOT]

    当移除 VIN 时、STAT 引脚将处于高阻抗状态