This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:5V 冲突处理

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475081/tps2543-5v-conflict-handling

器件型号:TPS2543
主题中讨论的其他器件:TPS25221

工具与软件:

团队、

这一代的器件25221/2543/2544/2546如何处理来自5V 器件的5V 电压? TPS25xx 如何处理通过体二极管从输出端流向输入端的电流?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TPS25221上发现了一篇文章提到传递元件实际上是由2个背靠背 FET 构成的、我想 TPS254x 也是一样的吗?

    此外、如果客户电路板( 由 TPS254x 或 TPS25221保护的 USB 电源) 插入 PC、"协商"如何工作? 我想至少在谈判开始时会有5V 的冲突? 如果 PC 5V 电压实际上略高于本地5V 电压、会发生什么情况? TPS25xxx 是否可以防止反向电流(EN 已增大)?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队、我在 TPS25221上发现一篇文章提到传递元件实际上是由2个背靠背 FET 构成的、我想 TPS254x 就是一样的?

    我无法确认这一点、这些器件非常旧。   

    TPS25221在 EN=0V 时明确指出反向保护、而 TPS254x 仅提到 EN=0V 时的反向电流。  在 TPS2543的绝对最大额定值中、输出电流在内部受到限制:

    而建议的工作条件将电流限制为正值(无反向电流)。

    此外、如果客户主板( 受 TPS254x 或 TPS25221保护的 USB 电源) 连接到 PC 时、"协商"如何工作? [报价]

    这将取决于 PC 的功能。  唯一的协商应来自客户端设备、这与功率分配有关。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2543.pdf#page=14

    如果您正在寻找显式合约的协商、请考虑使用 Type-C 或 PD 器件。   https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381140/tps2543-how-to-connect-tps2543-to-a-usb-type-c-connector/5280054#5280054

    如果 PC 5V 实际略高于本地5V、会发生什么情况? TPS25xxx 是否能防止反向电流(EN 已增大)?[/QUOT]

    这似乎超出了建议的操作条件。  我怀疑、由于这两个器件都是电源、因此没有负载、并且实际上不会从任一电源获取功率。

    此致、
    Chris

    [/quote]