This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:看门狗时间参数配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475266/tps3435-watchdog-temporal-parameters-configuration

器件型号:TPS3435

工具与软件:

您好、TI 团队:

我需要 在电路中插入看门狗计时器、并且我已选择 TPS3435AFACADDFRQ1以 满足 以下 时序参数要求:

  • 启动延迟:10秒
  • 看门狗 计时器 (twd):约10秒
  • 看门狗输出置为有效时间(TWDO ):约 1.1秒

我选择  TPS3435AFACADDFRQ1、因为它具有10秒的出厂启动延迟和 使用外部电容器的可调 two。 此外、我使用 SET0引脚为高电平 来将 twd 乘以8倍(如果我正确地理解了数据表指令)。

您可以查看电气原理图配置。

您能否查看并确认我的选择?

如果不正确、您能否建议满足上述时间参数的正确配置或正确模型?

感谢您的支持、

Alessandro

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    感谢您在设计中使用我们的 TPS3435器件。 我已经查看了原理图、一切看起来都正常。

    请告诉我此器件是否需要其他帮助。

    Jesse