This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:评估模块型号

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878, PMP21318, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475018/tps2373-evaluation-module-variants

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:PMP20878PMP21318

工具与软件:

您好!
我看了 TPS2373-4评估模块和提供的参考设计、
我想设计一个 可以支持的 PoE++ 70W PD Bard PMP20878 PMP21318 TPS2373-4EVM-758  组装在同一板上、例如、
有可能吗?

谢谢!
NIV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niv、

    感谢您发送编修!

    是的、可以这样做。

    -初级侧电路可以相同。

    -您将需要分别使用不同的正向变压器5V/12V/24V。 对于不同的二次电流额定值和 AUX:SEC 匝数比。 您可以检查它们是否具有相同的占用空间。  

    -第二侧电路元件将根据额定电压/电流而不同。  

    此致、

    Diang