This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:低输入电压下的频率折返(&quot);类似 LMZM23601的功能

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615, LMZM23601, TPSM33625EVM, LMZM23601EVM, TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465095/tpsm33615-frequency-foldback-at-low-input-voltage-function-like-the-lmzm23601

器件型号:TPSM33615
主题中讨论的其他器件: LMZM23601TPSM33625EVMLMZM23601EVMTPSM33625

工具与软件:

尊敬的支持团队:

TPSM33615是否具有与 LMZM23601类似的"低输入电压下的频率折返"功能?


即使在轻负载下 VIN 和 VOUT 接近时、我也要保持 PFM。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    在压降条件下、该器件会降低其频率。 请参阅以下数据表摘录:

    请确认您是否正在尝试保持 PFM 或 FPWM 的运行、即使在组合的压降和轻负载条件下也是如此?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    感谢您的支持。

    我没有 TPSM33625EVM、因此我使用 LMZM23601EVM 对其进行了测试。

    e2e.ti.com/.../5140.LMZM23601_5F00_SW.xlsx

    当 VIN 接近 VOUT 时、AUTO 和 FPWM 的开关波形相同、即使在 IOUT = 40mA 的轻负载下也是如此。
    TPSM33615RDNR 的行为是否与 LMZM23601相同?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    有。 TPSM33615应采用类似的轻负载策略、并且您会在特定轻负载时看到 AUTO 和 FPWM 波形"收敛"。 但是、该轻负载点会因电感器尺寸、应用参数和器件的内部特性而异。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    感谢您的答复。

    是否有任何宽 VIN 模块或 IC 即使在输入电压接近输出电压时也可以保持轻负载模式?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我认为我们的任何器件都没有指定此值、因为它高度依赖于条件。  在轻负载下、我们的任何 PFM 器件都将在轻负载 DCM 运行模式下运行、即使 VIN 接近 VOUT 也是如此。 您可以查看数据表效率曲线、以了解从轻负载向 FPWM 运行模式过渡的大致位置。

    此申请是否有原因? 在 VIN 接近 VOUT 的轻负载条件下、是否担心效率?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    感谢您的答复。

    是的、随着 VIN 接近 VOUT、LMZM23601的转换效率会降低。
    您的回答表明 TPSM33615的行为方式与之相同。
    所以我要寻找一个即使在 VIN 接近 VOUT 时也能维持轻负载模式的器件。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    TPSM33615能够处理您的条件。 请告诉我您关心的输入和输出条件(VIN、VOUT、IOUT)以及您的目标效率是什么、我可以帮助您评估此器件或找到新器件。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    感谢您的答复。

    Iout 和 Vout 如下。
    IOUT:2.5μA~4.5mA
    输出电压:8V

    您知道 TPS33615以多小的输入电压维持轻负载模式吗?
    LMZM23601以9.5V 或更低的电压切换到 PWM。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我认为我们没有用于此的公式、因此必须在工作台上进行测量。  

    我可以对此进行测量、但要获得合适的电路板和 IC、需要一些时间。 如果您希望我执行该实验、请 告诉我。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    感谢您的支持。

    如果您能进行该实验、我将不胜感激。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我将订购板和 IC、一旦我有了它们、我们就会给您回过来。 我预计至少要等一个星期。

    感谢您的耐心等待、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    感谢您的支持。

    我还订购了 TPSM33625EVM 并确认其运行。

    e2e.ti.com/.../TPSM323625_5F00_SW.xlsx
    即使输入电压降低、TPSM33625也似乎不会切换到 PWM。 它似乎直接从 PFM 切换到压差模式。
    因此、我认为 TPSM33615是 LMZM23601的有效替代方案。
    我对吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    这似乎是事实。 只要此压降性能对于您的应用而言是可以接受的、这种情况看上去一切正常、而且符合我们的预期 请确保遵守数据表中关于根据布局和原理图设计应用的应用部分。

    谢谢!

    Joshua Austria.