This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:针对 存储温度(对于 TPS51200MDRCTEP、元件的功能得到保证)

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474689/tps51200-request-for-max-storage-temperature-where-functionality-of-the-component-is-assured-for-tps51200mdrctep

器件型号:TPS51200

工具与软件:

您好!

我写信给您、询问   TPS51200MDRCTEP 的最高存储温度(确保其功能得到保证)。

我知道在数据表(下面的屏幕截图)中提供了贮存温度。 但是、 有一条注意事项规定、为存储温度提供的这些值仅为应力额定值、不表示 器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 建议的运行条件不会给出有关贮存额定值的进一步建议。

   在仍可保证其功能的情况下、TPS51200MDRCTEP 的最高存储温度值是多少?

期待您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juwin:

    美国2月17日公共假日 他们将 在下一个工作日回到您的身边。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juwin:

    贮存温度显示了器件可以贮存的温度、同时应避免对器件造成永久损坏。 当 IC 运行时、温度应处于建议的工作范围内以保持器件寿命。

    如第一个脚注末尾所述、在存储温度的限值下运行该器件可能会缩短 IC 寿命。

    此致、

    James