This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:将 USB 充电添加到 BQ25504太阳能收集中

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475377/bq25504-adding-usb-charging-to-bq25504-solar-energy-harvesting

器件型号:BQ25504

工具与软件:

大家好、我正在设计一款无线传感器、它由 LiFePO4电池供电、可使用 MCP73123通过 USB 充电、而 LiFePO4充电器将能量输送到 VBAT

现在我想添加一个 太阳能电池 作为可选能源。 BQ25504似乎拥有我所需的所有功能。

但它是否可以与 MCP73123并行使用?

这是我要执行的操作的简单原理图

感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察主席日、明天将回到你的身边。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我计算出我不需要 OK_Hyst 和 OK_Prog 信号、这样我就简化了设计。 下面随附了新的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以随时在每个充电器的输出端放一个 PFET、由 MCU 决定使用哪一个、但如果它可以"自动"运行(从处于运行状态的充电器为电池充电)、我更愿意这样做、因为它可以简化设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在使用什么太阳能电池板为电池充电? 请记住、BQ25504是一款升压充电器。

    通常、您需要确保两个充电器不会同时充电、请根据您的应用设计隔离。 我无法对 MCP73123进行评论、因为它不是 TI 器件。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在评估多个1或2节电池面板。 VOC 为2.4V、LiFePO4的最小电压为2.8V、因此应能正常工作。

    我知道您没有评论非 TI 器件。

    无论如何,我决定给它一个尝试,并将建立一个原型:我假设一个充电器正在调整其输出到电池存储,并只是泵入电荷。 两个并联的充电器应该能够正常工作。

    如果需要、我可以随时添加 PFET、以便将它们彼此隔离、但我认为不需要。