This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:TPS7B82-Q1汽车类300mA 高电压超低 IQ 低压降稳压器、0级订购

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474641/tps7b82-q1-tps7b82-q1-automotive-300-ma-high-voltage-ultra-low-iq-low-dropout-regulator-grade-0-order

器件型号:TPS7B82-Q1

工具与软件:

我目前遇到了有关如何获得 TPS7B8250QDGNRQ1的0级器件的难题。 我已经订购了两个在布局中带有此器件的设计。 我从 DigiKey 订购了基本器件、但由于温度测试、我认为该器件不是0级。 如何订购0级或此部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    TPS7B82-Q1的0级版本仅采用 HTSSOP 封装。 5V 0级 OPN 为 TPS7B8250EPWPRRQ1。

    TPS7B82-Q1的 HVSSOP (您使用的型号)、WSON 和 TO-252封装均适用 1级 合格。 我们在数据表中不清楚这一点时深表歉意。  我还想注意的是、虽然 TPS7B8250QDGNRQ1为1级、但工作结温为150°C。

    请联系您的 TI 销售代表、了解 可用于  TPS7B8250QDGNRQ1的扩展资质认证数据(例如 HTOL、TC、HTSL)。 如果完整的0级 HTOL 测试不是严格的要求、但等效或更高的0级 HTOL 测试就足够了、这可能会很有用。 由于 TPS7B8250QDGNRQ1未提供完整0级、此布线将极大地节省保留现有电路板设计的机会。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前没有 TI 销售代表、您能告诉我谁可能属于我的领域吗?  


    16548 Donwick Dr, Conroe, TX 77385。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    让我来看看这个问题、看看我们在下周早些时候为您提供数据的最佳选择是什么。 对于我来说、阻碍 我发展的是扩展质量数据需要 NDA 才能共享、因此我需要在我方确认一些信息、才能与您共享。 我正在内部查看是否有销售代表可以联系您。

    如果我无法与您共享数据、我确实希望共享 TPS7A6650HQDGNRQ1 是一个功能 P2P 选项、或许可以使用。 如果'CT'引脚连接到 GND、则 IQ 会增加、但对器件功能/调节没有重大影响。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们销售团队的一名成员应该很快就会与您联系。 如果您在第二天左右没有收到电子邮件、请再次回复、我会跟进。

    如有任何其他问题、请随时与我们联系!

    此致、

    Kelsey