This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS10-Q1:有关过流保护和容性负载充电功能的问题

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474991/tps2hcs10-q1-question-about-overcurrent-protection-and-capacitive-load-charging-function

器件型号:TPS2HCS10-Q1

工具与软件:

你好、专家  

我在数据表中看到了接下来的章节和图片。

我有以下问题、请查看并分享您的评论。

Q1:TPS2HCS10如何区分"过流事件"和"容性负载充电事件"?

假设在 以下情况下:如果在上电阶段发生过流事件、IC 如何 区分 相关行为?

Q2:如何设置 Icapchrg 值和 ICL 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    1.过流事件发生在浪涌周期之后(若有)。 在这种情况下、器件将立即关断。

    容性负载充电事件在浪涌期间发生。 浪涌周期可在0-100ms 范围内进行编程、并且可对电流进行编程以钳制在特定值。

    如果在 IC 上电期间发生过流事件并且有已编程的浪涌周期、器件将钳制电流。 如果没有对浪涌周期进行编程、器件将立即关断。

    2.可以分别通过 INRUSH_LIMIT_CHx 和 ILIMIT_SET_CHx 寄存器字段对它们进行编程。 可以通过 INRUSH_DURATION_CHx 字段对浪涌持续时间进行编程。

    谢谢!

    Patrick