This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:使用 PWM 驱动 EN 引脚的能力

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475558/lm74502-the-ability-to-drive-en-pin-with-pwm

器件型号:LM74502

工具与软件:

大家好、团队成员:

我计划使用 LM74502构建一个高侧开关。 但我可以使用 PWM (250-300Hz)驱动 EN 吗? 因为我希望开关具有 PWM 输出功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    是的、可以实现。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiven,

    只需阅读第9.4节、它使用 OV 引脚作为逻辑输入、而我觉得反相 PWM 不需要、因为我需要一个备用 GPIO 来控制 EN 引脚作为主开关、以在反相 PWM 可用之前临时关断器件、否则、如果我只是将 EN 连接到 VS、只要电源接通、反相 PWM 信号就不上拉、它就会自行导通。 如果 EN 引脚也可以进行 PWM 处理、我是否可以直接将 OV 连接到 GND? 是否有电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    是的、您可以将 OV 直接接地。

    此致、

    Shiven Dhir