This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:适用于130kHz 最大频率和反激式应用的 SR 控制器升级选择、需要输出短路保护。

Guru**** 2767355 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630, UCC24612, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474947/ucc24630-sr-controller-promotion-selection-for-130khz-max-frequency-and-flyback-application-need-output-short-protection

器件型号:UCC24630
Thread 中讨论的其他器件: UCC24612

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户需要 sysc 整流器、而客户的拓扑结构是空调室外机电源中的双开关反激拓扑。 其最大频率约为130kHz、第二整流器 MOSFET 的 RDS (on)约为7mΩ。

我的问题如下:

1、什么是 SR 产品中的英雄产品,并请推广一个合适的英雄产品以满足客户的规格? 主要应用 EE 是什么?

2、客户想知道 UCC24630/UCC24612是否具有 MOSFET 的 RDS (on)限制?

3、您能否告诉我 不同控制模式在应用中的劣势和优势、例如/伏秒平衡/VDS 检测。 哪种模式更好?

此致、

Cicely