This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:当 VIN 为0V 或未连接时、VOUT、FB 和 COMP 引脚上的电压限制是多少?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473439/lm5118-what-are-the-voltage-limits-on-the-vout-fb-and-comp-pins-when-vin-is-0v-or-not-connected

器件型号:LM5118

工具与软件:

我有一些客户在退回具有死区主开关(LM5118、10-36V 输入、12V 输出@~4A 最大值)的电路板。  该设计已久经考验、但最近才有少数几种情况回来、我们只是替换 LM5118、因而电路板性能良好。  保险丝未熔断或其他烧毁部件、只需更换 IC 即可修复。  这些特殊客户似乎有一个共同点、当电路板关闭时、它们通过连接由不同电压源(同一接地)供电的传感器将一点点电压反馈到+12V 电源轨。  对此有保护、但仍允许很小的电压返回到主开关。  我看到 VOUT 上的电压为~1.8V、FB 上的电压为~0.2V。  这可能是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我会尽量获得这些信息、但可能需要到下周中旬。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您的耐心。

    该引脚上的电压电平不会对器件造成伤害或损坏。
    因此这应该不是器件损坏的问题。

    此致、

     Stefan