This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751具有两个计时器 IC BQ25792

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473106/tps25751-tps25751-with-two-chrager-ics-bq25792

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792

工具与软件:

您好!

我们正在使用两节电池(每节是1节3.7V 锂离子电池)开发一个应用、至少有一节电池应该是热插拔的。 该器件可 通过 USB-C PD 供电、两个电池应能够通过 USB-C PD 相互独立充电。

TPS25751是否可与两个 BQ25792充电器并联(具有 I2C 通信)? 我们想使用外部 TPS25751的 EEPROM、以配置两个 BQ25792。

当然、我们最后需要一个电源路径控制器、以便在这三种电源之间进行选择。

或者还有更好的想法吗? 器件本身在充电模式下需要约4W、两个充电控制器每个约8W (4.2V 充电电压下的充电电流为~2A)。

提前感谢您提供宝贵意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能提供完整系统的方框图吗? TPS25751的集成 I2C 控制仅限于配置一个 BQ257xx 器件、而不是多个 BQ。 对于多个 BQ257xx、您可能需要考虑使用 MCU 分别控制两个 BQ 器件(电源管理)。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复-请参阅随附的方框图。 我们的系统中包含微控制器、但充电系统也应该能够在没有主机的情况下工作(器件已关闭、插入电源线为电池充电)。 在这种状态下、两个(或至少是不连接到 TPS25751的充电控制器)将使用 BQ25792数据表中的默认值进行充电表9-9正确吗?

    此致、

    Eike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eike:  

    USB Type-C/USB PD 端口有哪些要求? 该设计是用于 DRP (双角色端口)还是将用作仅受电方? 端口电源(PDO)功能有哪些?  

    另外、在您的方框图中、您还显示了来自 TPS25751的三条电源线、这些电源线同时馈入 BQ25792和电源路径控制器、这是否都连接到 TPS25751 PPHV/PP_EXT?  

    根据协商的合约、MCU 如何控制两个 BQ25792? 例如、如果 TPS25751协商5V/3A 的 PD 合约作为受电方(为电池充电)、电流是否会在两个 BQ 之间分配?  

    在这种状态下、两个(或至少是不连接到 TPS25751的充电控制器)将使用 BQ25792数据表中的默认值充电表9-9正确?

     在 BQ 团队中循环获取他们的输入。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的反馈。 我们目前仍处于系统概念阶段的开始阶段。 该端口用于仅受电模式。

    在我的第一个方框图中、最简单的思路是将 PPHV 并联分成电池充电器1、电池充电器2和系统(由电源路径控制器管理)。 如您所述、这当然会使 PD 控制器的可用功率难以分频。 因此、我想拥有一个能够与两个电池充电器通信的 PD 控制器。 一个外部微控制器可被用来获取 PD 控制器的可用功率、然后使用计算/算法将功率分配给电池充电器和系统负载。 但是、这对我来说似乎非常复杂且耗时。

    同时、我们已将系统要求转变为可以说备用电池不必具有与主电池相同的容量。 因此、我们可以将备用电池设计为小得多、并使用更少的电量为其充电。 因此、我倾向于将并联电路的最初想法变为串联电路、如所附方框图中所示。

    主电池的电池充电器应直接与 PC 控制器通信并进行配置。 使用 ILIM 引脚将备用电池的电池充电器设置为小于1A 的固定充电电流。 仅当插入电源单元(CH_EN 引脚)时、备用电池才会充电。 系统应在没有主机的情况下运行、微控制器仅用于诊断。

    此致、

    Eike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eike:

    寄存器中的默认充电电流设置为1A。  ILIM_HIZ 电阻分压器会钳制转换器输入电流限制(功率)、因此当 VBUS=5V 且 ILIM_HIZ CLAMP = 1A 时、最大输入功率为5W、因此最大输出功率、SYS 负载和电池充电器之间的分配效率为5W*。

    此致、

    Jeff