This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:VSYS 是否支持20A 输出电流

Guru**** 2544220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25770G, BQ25720, BQ25773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474821/bq25720-does-vsys-support-20a-output-current

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件: BQ25770、BQ25770G

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们的客户有一个新项目、即使用4节电池作为电源、系统侧负载超过300W。 客户当前正在寻找充电 IC、VSYS 的输出负载可达到20A。 BQ25720是否可以满足该要求?  或者 还有 其他更好的建议吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    我们有两相降压-升压充电器控制器-- BQ25773。 它可以轻松地将充电电流扩展至20A 甚至更高。  

    https://www.ti.com/product/BQ25773

    SMBus 版本是 BQ25770G 或 BQ25770。  

    此致、

    老虎