This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:有关 TPS546E25的咨询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473696/tps546e25-inquiry-about-tps546e25

器件型号:TPS546E25

工具与软件:

您好!  

我的客户对 TPS546E25有几个问题。

问题1。  请告知我们预期的 RTM 计划。

问题2:  用户能否在没有 PMBus 连接或控制的情况下使用 TPS546E25?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1。  请告知我们预期的 RTM 计划。   

    TBD 已编辑

    问题2:  用户能否在没有 PMBus 连接或控制的情况下使用 TPS546E25?

    是的、器件在未激活 PMBus 的情况下可以正常工作。   

    MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADDR 引脚用于器件设置。  

    MSEL1设置 OCL、软启动时间和故障响应、内部/外部反馈分压器

    MSEL2设置开关频率、补偿增益和斜坡  

    VSEL 设置使用内部分压器时的输出电压或用作外部分压器的反馈引脚时的输出电压

    配置为多相时、ADDR 用于设置模式和地址、堆栈位置。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    问题1。 目前是否可以提供样片?

    问题2:  如果您有任何参考资料或仿真工具供用户设计没有 PMBus 的 TPS546E25电路、请告知我们。

    BR、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    David 今天在场、下周可以跟进。

    • 是的、应提供样片、我会确认这一点、David 或我自己将跟进
    • 对于参考资料、大多数仍在开发中、我有一个初步的 Excel 设计计算器可以在内部分享。 SIMPLIS 仿真模型也几乎已准备就绪、但也未发布。

    请告诉我您希望如何继续、David 或我当然可以跟进。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于产品发布时间和公共 e2e、 我们需要使 e2e 电子邮件系统离线。  

    我会通过 e2e 向您发送电子邮件。