This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6025:输出电容器的要求

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475442/ref6025-requirement-for-output-capacitor

器件型号:REF6025

工具与软件:

尊敬的专家:

对于 REF6025的输出电容器、客户首选两种类型: 22uF、80m Ω ESR 电解电容器或47uF、45m Ω ESR 电解电容器。 但是、对于22uF 电容器、ESR 可能会漂移到高达160m Ω、超出了数据表的最大要求。 对于47 μ F 电容器、电容容容差为+/-20%、最大电容也存在违反最大要求的风险。 有人能告诉我这一问题是否必要吗? 哪一种方法可以无风险使用?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    建议保持在 REF60数据表图53中定义的条件内:

    请相应地选择电容器。

    谢谢!

    Jackson