This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《BQ79600-Q1:使用 BQ79600-Q1的 BMS》开发指南

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472315/bq79600-q1-bms-using-bq79600-q1-development-guide

器件型号:BQ79600-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ79616H-Q1

工具与软件:

大家好、我们希望在我们的 BMS 中实施 BQ79616H-Q1。 您能指导我们如何开始开发吗? 此外、在哪里可以找到有关如何使用它的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    我们的 EVM 指南应该对于这种情况有所帮助、请使用以下链接请求访问受保护的文件夹:

    https://www.ti.com/secureresources/BQ7X61X-Q1-EVALUATION

    谢谢!

    Abigail Bueno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经申请访问受保护的文件夹。 你们可以授予我访问权限吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    您已被授予访问权限。

    谢谢!

    Abby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abby 我还申请了 MSPM0-DIAGNOSTIC LIB  MSPM0诊断库您是否还可以授予我此方面的访问权限? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    很遗憾、我无法亲自授予您对该文件夹的访问权限、因为我的团队不包括 MSP 系列器件。 您可以在该特定产品论坛下提交另一个问题、团队中的某个人应该能够提供帮助。

    谢谢!

    Abby。