This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:低温环境下不会出现充电完成状态

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475536/bq24160-charge-complete-status-does-not-occur-in-low-temperature-environment

器件型号:BQ24160

工具与软件:

嗨、团队:

如果将300mA 或150mA 写入终止电流的寄存器[寄存器05h、位2 - 0]、并且电池在0至10°C 的环境中充电、则状态[寄存器00h、位6 - 4]将由 IN 充电或由 USB 充电100、但不是由101充电完成。
(电流随着电池电压的每次增加而逐渐减小(CV 充电)、但状态不会变为在设定的结束电流值处完成101充电。)
*这种现象在正常温度下不会发生。

是否有任何可能的原因?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    这可能是充电器的 TS COLD 状态造成的。 数据表的第8.3.2节指示当恒压调节环路以外的环路调节充电时、将禁用终端:

    此致、

    Juan Ospina