This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:用于40+A 的 MPPT 太阳能充电器 IC (磷酸铁锂电池包)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756, BQ25750, TIDA-010042, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475324/bq25820-mppt-solar-charger-ic-for-40-a-lifepo4-pack

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件: BQ25756BQ25750TIDA-010042BQ25756E

工具与软件:

大家好、我正在尝试设计一种能够为12V 或24V LiFePO4电池组(通常为300Ah 或更大)充电的 MPPT 充电器。
太阳能电池板的电压范围为12-50V、在某些情况下为40A 以上的输入电流。 电池可以在 CC 模式下以150A 充电、因此我想从电池板获取最大功率。

目前、我对该论坛的研究是关于 BQ25756、BQ25820、BQ25750。 现在它们的电流限制均为20A、因为我不需要反向模式、我发现 BQ25820是最佳选择、但问题是在数据表中、BQ25820和 BQ25750在面板扫描进行精度和观察后、BQ25756仅对 MPPT 跟踪执行面板扫描选项、并且只有 P_AND_O_TMR 寄存器。

现在我的问题是

我的情况是否符合有效 MPPT IC 的正确轨速(输入:12-50V、40+A 输出:12-29V 40+A)
2.如果使用 BQ257xx 系列、我是锁定到20A 电流还是可以更高的电流(在电路板上放置2个 BQ 芯片将不起作用、因为它们使用相同的 IC2地址、并且无法在相同的太阳能输入上运行)
3.关于 TIDA-010042、我应该重点关注这一点、但这将需要 MCU 来计算 MPPT 的 PWM、限制为16A、但我认为最高可以设置为35A、因为驱动器可以处理这个问题、或者我应该有哪些选择。 (UC 可以成为 ESP32吗?)

充电器将被安装在船舶上太阳能电池板移动很多,所以 MPPT 跟踪是非常重要的(面板扫描计时器是我认为最小3分钟或强制,我不知道它需要多长时间扫描,在你的一些视频中,我已经看到大约3-6秒的全范围)。

感谢您发送编修。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matija:

    Unknown 说:
    1. 对于我的用例(输入:12-50V、40+A 输出:12-29V 40+A)、我的有效 MPPT IC 的轨迹是否正确[/报价]

    我推荐 BQ25756或 BQ25750。 BQ25820是仅降压充电器、因此输入电压始终需要高于电池电压才能正常运行。

    Unknown 说:
    2. 如果适合使用 BQ257xx 系列、我是锁定到20A 电流还是可以更高(在电路板上放置2个 BQ 芯片将无法正常工作、因为它们使用相同的 IC2地址并且无法在相同的太阳能输入上工作)

    最大充电电流为20A、可能使用 BQ25756E 和 BQ25756、这两个器件具有不同的 I2C 地址。

    Unknown 说:
    3. 关于 TIDA-010042、我应该重点关注这一点、但这需要 MCU 来计算 MPPT 的 PWM、限为16A、但我认为可以将电流设置为更高的35A、因为驱动器可以处理这一情况、或者我应该会选择什么选项。 (UC 可以是 ESP32吗?)

    我不熟悉此参考设计、因此我无法评论该器件的功能。

    [报价 userid="638981" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475324/bq25820-mppt-solar-charger-ic-for-40-a-lifepo4-pack ]我找到了、但是问题是、在数据表中、BQ25820和 BQ25750在面板扫描执行参数监视和观察之后、当 BQ25756进行面板扫描并只具有 P_AND_O_TMR 寄存器之后、只能针对 MPPT 跟踪提供面板扫描选项。[/QUOT]

    遗憾的是、BQ25756不支持 P&O、这是数据表中的一个拼写错误。 目前、我们没有支持此功能的充电器、但我的团队正在编写应用手册、说明如何在外部实现此功能。

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安,感谢你的重播。

    我无法将  BQ25756E 与 BQ25756结合使用、因为"E"版本的最大电压为36V。  

    我的主要问题是选择合适的 IC 芯片以满足我对更高电流的需求。

    TIDA-010042 (https://www.ti.com/tool/TIDA-010042)使用 P&O、但我 不确定它是否可以管理 LiFePO4电池周期、能否帮我办妥一下?

    您是否有关于即将推出的应用手册的任何信息? 它是否会由软件 IC 控制?以及何时可用?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matija:

    TIDA-010042 (https://www.ti.com/tool/TIDA-010042)使用 P&O、但我 不确定它是管理 LiFePO4电池周期您能给我查一下吗?

    您需要发布与此参考设计相关的新问题、我不支持此产品、因此我无法提供任何信息。

    关于即将发布的应用手册、您有什么相关信息吗? 它是否会由软件 IC 控制、以及何时可供使用?

    它将由软件控制、我仍在为应用手册编写代码。 预计将在3月中旬发布。

    此致、

    Christian。