This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:将 V-电阻器设定为零并禁用 OCC、OCD 和 SCP

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475363/bq2970-setting-the-v--resistor-to-zero-and-disable-occ-ocd-and-scp

器件型号:BQ2970

工具与软件:

您好!

当我将 V-至 PACK-电阻器(参考设计中的2.2k)设置为零欧姆(短接至 PACK-)时、我禁用 OCC、OCD 和 SCP。 对吗?

在这种情况下、OVP 和 UVP 仍将按预期工作。 对吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    这也会导致 OVP/UVP 的恢复方法出现问题、因此这不是禁用电流保护的有效方法。

    我建议您阅读 第 8.4.2节:过度充电状态 和  8.4.3过度放电状态 以便了解它们的工作原理。

    BQ298xyz 器件可能能够更好地满足您的需求。 因为电流保护取决于与负载/充电器检测分离的电流检测电阻。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon