This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:它是否可用于单节电池保护?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ2947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474317/bq2947-can-it-be-used-for-single-cell-battery-protection

器件型号:BQ2947
Thread 中讨论的其他器件:BQ4050

工具与软件:

尊敬的团队:

BQ4050是一款功率计、集成了初级和次级保护控制功能。

应用时存在问题、二级保护功能需要与 BQ2947系列芯片结合使用、但 BQ2947仅适用于2-4节电池组、不适用于单节电池。 我在 TI 官方网站上找不到类似于单节电池的保护性 IC。 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu、

    您可以查看  BQ2946 设备。 这是一个单节电池 OV 次级保护器。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon