This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:在尝试以高电池电压电平充电时将禁用 CHG FET

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474643/bq77915-chg-fet-is-disabled-when-attempting-to-charge-at-high-battery-voltage-levels

器件型号:BQ77915

工具与软件:

在电池已经处于高充电状态(VBAT ~>16V、4S1P 配置)的情况下尝试为电池充电时、在 PACK+/-端子处测量的电池跳升至超过最大电池包电压。 充电器通过停止充电进行响应。 但是、实际电池电压比最大值低0.8V 至1V。 我已经确认 DSG FET 处于活动状态、但在发生这种情况时 CHG FET 处于非活动状态。 在这种情况下、为什么会禁用 CHG FET?

我已经确认、在这种状态下、如果我开始对电池放电、DSG 和 CHG FET 都启用。 如果我移除负载(只有~Δ V 20mA 上存在系统负载)、DSG FET 会保持运行状态、但 CHG FET 会禁用。 这与负载移除检测有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好3fti、

    我想知道这可能是由于充电期间 IR 下降较高所致。 在充电期间、可能会由于电池的阻抗或连接器/充电路径上的寄生电阻而发生 IR 压降。

    因此、当您充电时、器件上可能会由于这种压降而出现较高的输入电压、并触发保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon