This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24311:符合 IEC 62368-1:2014

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474854/bq24311-compliance-with-iec-62368-1-2014

器件型号:BQ24311

工具与软件:

嗨、团队:

该器件是否符合 IEC 62368-1:2014标准?

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    我们不符合单一的标准。 因此很难判断它是哪一个。 如果有需要的更多详细信息、我们可能会提供帮助。

    但是、我们的许多客户对于我们的器件超过了许多不同的标准。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon