This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810EVM:应用问题(具有 PWM 的 EN)

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474769/tps22810evm-application-question-en-with-pwm

器件型号:TPS22810EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我预计可以看到12V 输出(PWM 为50%、频率为220Hz)。 但输出波形是怪异的。 您可以告诉我为什么无法正常获得输出、以及我们如何获得所需的50%占空比 Vout? 谢谢你。

此外、当 EN = Vin 时、我可以得到 Vout = 12V DC。

此致、
罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    负载开关适用于线性应用、这意味着它具有较弱的上拉和下拉电流。

    为了更快地进行 VOUT 放电、您可以在 VOUT 上连接负载。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    很抱歉、我找不到您的观点。 对于左图、没有输出放电电阻器。 但为什么我不获得 PWM Vout、而是获得3.63V 直流电压呢?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 CT 以解决此问题。