This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65224-Q1:VCCA_VMON_CTRL 寄存器

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471519/tps65224-q1-vcca_vmon_ctrl-register

器件型号:TPS65224-Q1

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

当我参考 VCCA_VMON_CTRL 寄存器时、有一点让我感到困惑。

 它们之间有何差异 0x0 0x6 更改了 VDD_3_5_SEL 位的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我正在等待团队的确认。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    VMON_DEGLITCH_SEL 值0x0和0x6提供相同的操作。 因此这些值之间没有差异。  

    BR, Jari.