This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:《采用 UCC28070问题和挑战的电阻式感测》

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475783/ucc28070-resistive-sensing-with-ucc28070-questions-and-challanges

器件型号:UCC28070

工具与软件:

大家好!

我们正在设计使用  UCC28070并具有通用输入的1.5kW PFC、在选择带有变压器的电流传感器时面临各种挑战(例如他们有限的电源、尺寸、价格等) 、我们推出了一种解决方案 TIDA-01390A (001)、使用分流电阻器和运算放大器(非常首选的方法)进行电流检测、 然而、我们意识到、这方面 存在许多挑战、在 TIDA-01390A (001)原理图中的任何情况下、我们不了解的是每个桥臂上存在的那些串联电感/变压器、即 L1、L2和 L3、L4、我们是否能够知道这些是什么?

谢谢

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM:  

    L1和 L2统称为此 PFC 转换器的升压电感器。  它们不是变压器、而是两个串联的独立但相同的电感器。  
    L3与 L4相同。  

    我怀疑该 TIDA 设计的设计人员为此应用使用了两个较小的市售电感器、而不是设计一个定制值电感器。  
    此 TIDA 设计的主要目的是展示如何使用基于源极的检测电阻器而非基于漏极的电流互感器、因此电感器的选择是次要考虑因素。   

    每个 部件的实际部件号是  Eaton Electronics 的 CTX16-18405-R (140uH)。  

    此致、
    Ulrich